パラメータの変換

概要

ファイル: \examples\AdavancedVAFunctions\Parameters Library\ParameterTranslation.va

デフォルトプラットフォーム: mE5-MA-VCL

簡単な説明

パラメータを操作するために、パラメータトランスレーションオペレータの使用方法を示すデモです。

このサンプルでは、パラメータを操作するためにパラメータトランスレーションオペレータを使用する方法を示しています。 このケースでは、グリッドオーバーレイを調整するためのデザインにおいて、複数のオペレータパラメータを制御するために単一のintegerパラメータが使用されています。 浮動小数点数(floating-point)パラメータは、派生したintegerのスケールファクターを設定するために使用され、生成されたパターンの明るさを0.0から1.0の範囲のパラメータで調整できるようにします。 Enumパラメータは、パターン生成のための2つのオペレータパラメータを制御するために使用されます。 実行時には、すべてのパラメータがProcess0/Parametersの階層レベルに表示されます。

Parameters Libraryの詳細な導入については、Operator ReferenceのLibrary Parametersセクションを参照してください。